Search
Languages

Bourns 全新抗硫化厚膜贴片排阻系列,符合 AEC-Q200 标准

CAYxxA-AS 是 Bourns 的第一批抗硫性贴片排阻,符合 AEC-Q200 标准、ASTM-B-809-95 和 EIA-977 标准

2021年4月13日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出几款符合 AEC-Q200 标准的厚膜片式排阻系列。Bourns 设计的新款表面贴焊型号 CATxxA-LF、CAYxxA-LF 和 CAYxxA-AS 系列,可帮助增加电路板的使用空间并降低成本。CAYxxA-AS 型系列提供可抵抗多种含硫环境的长寿命保护,是 Bourns 的第一批贴片排阻,既满足 AEC-Q200 标准又符合基于 ASTM-B-809-95 和 EIA-S 的抗硫保护要求 977(测试参数B)标准,使其成为必须在极端条件下运行的各种运输、消费电子、工业自动化、电源以及 LED 照明和通信基站应用的出色电路调节解决方案。

Bourns 最新厚膜片式电阻均使用在厚膜陶瓷基板上印刷生产,从而允许更大的电阻范围,并在尺寸方面提高了设计灵活性。新的符合 AEC-Q200 标准的 CATxxA-LF 凹型和 CAYxxA-LF 和 CAYxxA-AS 凸型芯片数组有 1 mm 和 1.6 mm 的宽度,并且包含两到四块隔离并在单个陶瓷基板上印刷的厚膜电阻组件。

Bourns® 型号CATxxA-LF、CAYxxA-LF 和 CAYxxA-AS系列现已上市,并且符合 RoHS*标准。有关其他产品信息,请参考:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/chip-resistor-arrays

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com