MENU
Search
Languages

Bourns MEMS 技术升级大跃进,推出全新湿度传感器系列

全新湿度传感器系列以响应迅速、体积微小以及高精度/灵敏度表现满足了先进传感器的需求

2021年3月30日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出一款以微机电系统(MEMS)技术为基础的全新环境传感器。与 Bourns® BPS230 湿度传感器相比,全新 Bourns® BPS240 系列 提供了更进阶的功能。增强的功能包括:具有小于 1 秒的快速数字(I2C)输出反应时间,以及更高的精度(典型的2%RH精度)。Bourns 最新型湿度传感器系列具有更高的可靠性和性能及更小的体积尺寸(2.0 x 2.0 x 1.25毫米)。

Bourns® BPS240 系列旨在满足先进的传感器需求,在各种工业自动化、能源、楼宇与家庭控制以及低/中风险医疗***应用中立即更新相对湿度等级。该传感器系列还具有低电压操作、降低的电流消耗和可靠的嵌入式电容技术,有助于满足节能应用的要求。

Bourns 传感器产品线经理 Alain Leon 表示:「除了我们为全新 BPS240 系列设计的进阶功能外,Bourns 还以其出色客户技术支持的悠久历史、各方通路可提供的上市时间优势,以及我们对产品质量体系认证的强力信心而著称。」

全新 Bourns® BPS240 型湿度传感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS标准*。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/products/sensors/environmental-sensors

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com