MENU
Search
Languages

Bourns 推出厚膜贴片电阻器通用一般应用、符合 AEC-Q200 规范

新型电阻器有八种紧凑型尺寸可供选择,其尺寸 0201 完全符合现今产品轻薄发展的市场趋势。

2020年4月20日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出符合 AEC-Q200 规范的新型厚膜贴片电阻器系列。Bourns 在电阻产品研发持续提供空间节省产品,本次推出最新的 CRxxxxA 系列型号,具有八种紧凑型,其尺寸从最小 0201(0603公制)至 2512(6431公制)。CRxxxxA 系列为 Bourns® CR 系列通用厚膜贴片电阻器的一部分,Bourns 为此系列设计了五种不同版本以支持特定的应用需求: CR 标准型、CR-PF 超低铅含量型、CR-AS 抗硫型、CRxxxxA-AS 符合 AEC-Q200 规范以及抗硫型和 CRxxxxA 符合 AEC-Q200 规范型。

CRxxxxA 系列具备 0.05 到 1 瓦的额定功率,以及从 1 欧姆到 20 兆欧姆的广泛电阻范围之特性,使得该系列成为广泛的消费、工业、电讯和其他应用的最佳电路调节解决方案。

Bourns 最新的电阻器使用印在陶瓷基板上的厚膜工艺,这种先进的陶瓷基板提供出色的散热性能。电阻组件上涂有环氧涂层,以保护其免受机械损坏以及如湿度和气体等环境影响。

Bourns® CRxxxxA 系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/fixed-resistors/thick-film-chip-resistors

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com