Search
Languages

Bourns 新混合型浪涌保护器以简洁的设计提供多模保护

 2020年1月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出Bourns® 1202 型号系列。这种 Type 1 硬接线型混合电涌保护器 (SPD) 专为 AC 基础设施应用而设计。Bourns 工程师将快速反应压敏电阻 (MOV) 与低泄漏气体放电管 (GDT) 技术互相结合,开发了、一项寿命长、可靠性高以及增强浪涌保护性能的设备。1202 型号系列采用了完整的多模式保护方案,可用于线对线、线对中性线和中性线对地的配置。

Bourns® 创新的混合设计利用 GDT 将 MOV 与线上电压隔离,使其免受可能随时间损坏MOV 之瞬态及暂时性的尖峰电压之影响。GDT 的超低电流泄漏有助于减少 MOV 因功率损耗发热而引起的损坏。

1202 型号的额定防护电流为 10 kA,短路电流为 25 kA。 当电涌保护器遇到特殊情况,内部安全保险丝会启动断开时,该设备的 LED 指示器会提供指示。此外,该系列的环境防护等级为 IP66 / NEMA 4x,可适用于室内或室外使用。 作为 Type-1 SPD, 1202 型号不需要外部保险丝或断路器,并且可置于主服务断路器的线路侧。Bourns 最新的混合 SPD 在设计中的广泛功能使其成为防止雷击威胁、达到额定防护极限的最佳解决方案;此外,1202 也能解决在进线口、分支和 OEM 面板、电气基础设施、设备和系统箱产生之 AC 电源感应问题。

Bourns® 1202 系列型号设备有 120 Vrms 版本和 120/240 分相版本,现已上市,全系列均符合 RoHS *标准及 UL1449 第四版要求。 有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/docs/product-datasheets/1202.pdf

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com