Search
Languages

Bourns 推出两款紧凑、薄型TVS二极管系列

加州河滨市 - 2019年5月8 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑、薄型表面贴装SOD-123FL封装,比Bourns上一代SMAJ系列TVS二极管小50%,高度仅1.125 mm。

Bourns针对数据线、直流电源以及各种电信、计算机、工业和消费电子应用,优化了此高可靠性ESD和电压瞬变保护组件,这两个产品系列均具有12至58伏特的反向工作电压,在10/1000μs时峰值脉冲功耗为400瓦。此外,SMF4L-Q系列符合AEC-Q101规范,非常适合在某些更具挑战性环境中所使用的设备。

Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列TVS二极管现已上市,符合RoHS标准*。有关更详细的产品讯息,请参阅:www.bourns.com/products/diodes/tvs-diodes

* RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com