MENU
Search
Languages

Bourns Introduces Two Compact, Lower Profile TVS Diode Series

RIVERSIDE, Calif., May 8, 2019 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today introduced two new TVS diode surge protection series designed to meet the component miniaturization required in today's highly integrated and high power density designs. Bourns® Model SMF4L and Model SMF4L-Q Series are offered in a compact, low profile surface mount SOD-123FL package with a height of just 1.125 mm, which is 50 percent smaller than Bourns' previous generation SMAJ Series TVS diodes.

Bourns optimized these high reliability ESD and voltage transient protection devices for data line, DC power supply and a wide variety of telecom, computer, industrial and consumer electronics applications. Both product series feature standoff voltages of 12 to 58 volts and a peak pulse power dissipation of 400 watts at 10/1000 μs. In addition, Model SMF4L-Q is AEC-Q101 compliant making it well-suited for equipment used in certain more challenging environments.

Bourns® Model SMF4L and SMF4L-Q TVS diodes are available now, and are RoHS compliant*. For more detailed product information: www.bourns.com/products/diodes/tvs-diodes.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns® products have not been designed for and are not intended for use in "lifesaving," "life-critical" or "life-sustaining" applications nor any other applications where failure or malfunction of the Bourns® product may result in personal injury or death. See Legal Disclaimer Notice www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.