Search
Languages

Bourns 最新微型温度保护器(TCO)提供更轻、更小、更稳固封装的高电流容量系列

加州河滨市 - 2019年2月27美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出一系列新型微型温度保护器(TCO)组件,不仅体积更轻、更小,在温度25°C时可提供高达13 A的高电流容量。Bourns新款微型温度保护器系列,充分满足新一代锂离子(Li-Ion)电池和USB 3.1 Type-C电缆线的小空间和过热保护需求。

Bourns最新的SC系列以及上一代SA系列是业界目前唯一可用的非聚合表面贴装微型温度保护器产品。表面贴装封装提供了显著的优势,这使得制造商能够将它们安装到电池充电电路板上,有助降低组装成本和供应链交付周期。尺寸变小使SC系列可更广泛的运用在空间和连接器密度需要可靠且高效过温保护的电池应用中。新款SC系列比SA系列在尺寸上大幅缩小38%,且处理高电流能力不变。

SC系列有两种选择:SCxxAAA和SCxxAAB。SCxxAAA采用加强型封盖,可在USB电缆线制程中提供更大的抗注塑成型力。SCxxAAB系列更薄,仅0.94 mm,非常适合智能型手机应用。Bourns微型温度保护器SC系列以及全系列过热电池保护解决方案将于2019年2月27日至3月1日举行的日本国际二次电池展W4-68号展位亮相。

Bourns微型温度保护器SC系列现已上市,符合RoHS标准*且不含卤素**。有关更详细的产品讯息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/thermal-cutoff-devices/mini-breakers

* RoHS指令2002/95 / EC 2003年1月27日,包括附录和RoHS Recast 2011/65 / EU 2011年6月8日。

** Bourns定义的“无卤素”产品为:溴(Br)含量不超过900 ppm;氯(Cl)含量不超过900 ppm;溴(Br)和氯(Cl)总含量不超过1500ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com