台北讯-2018年6月21日 - 美商柏恩Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出一款全新TVS二极管系列,低电容质只有3 pF(picofarads),成为今日汽车、通信线路和工业应用中的高速接口的理想保护组件。 Bourns® TVS二极管型号 CDSOD323-TxxC-DSLQ 还提供业界最低质只有1 nA(nanoampere)的TVS二极管漏电流,这一点对于客户来说是非常重要的考虑项目。因为车辆的子系统,例如: 物联网传感器、娱乐和舒适设备等,因为运作时间非常有限,需全由电池决定。假若使用低漏电流保护组件有助提高电源效率,并可延长运作时间。
Bourns型号CDSOD323-TxxC-DSLQ系列的组件提供符合IEC 61000-4-2的±30 kV接触放电ESD保护,以及符合IEC 61000-4-5标准的浪涌保护。这些功能的设计意在改善可靠性,并提高应用程序对抗ESD和其他瞬态电压事件的损害。 Bourns的这款新型TVS二极管更采用了SOD323封装的型款,双向的TVS提供卓越的保护,尤其适合通信线路。
新系列包含两款符合AEC-Q101*的浪涌保护型款,分别为型号 CDSOD323-T12C-DSLQ 与 型号CDSOD323-T24C-DSLQ.这两款型号现在即可订购,符合RoHS标准**,且不含卤素***。进一步产品信息,请联机至:
www.bourns.com/products/diodes/diodes-aec-q101-compliant.
* 字尾如有「Q」字母,代表需要符合AEC-Q101 的汽车及其他应用。
** RoHS指令2002/95/EC 2003年1月27日,包含附录及RoHS Recast 2011/65/EU 2011年6月8日。
*** 在符合右列条件下,Bourns 视产品「不含卤素」:(a) 溴(Br)含量为900 ppm 或更低;(b) 氯(Cl)含量为900 ppm 或更低;(c)溴(Br)加上氯(Cl)的总含量为1500 ppm 或更低。