加州河滨市, 2018年4月17日 - Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布利用全面扩充微型可复位热熔断器(TCO)器件系列,新产品将提供突破性的电流容量。2017年1月推出的AA系列获得市场热烈响应,本次新推出的Bourns® AC系列乃为进阶演进系列,以满足下一代锂离子(Li-ion)电池需要密度更高,容量更高的的保护需求。
有别于AA系列只有四种跳闸温度选项,从72°C到85°C,新型AC系列提供了90°C的第五种选择,能够在60°C下承载20 A,使其成为Bourns最高载流的TCO器件。 新型保护器件还可提供极低的阻抗/电阻(最大值为2mΩ),同时帮助电池组件设计人员节省宝贵的设计空间和重量。 为了达到这个目标,新的AC系列比现有的AA系列薄度减至0.12毫米,重量则轻了16%。
Bourns TCO- AC系列提供更轻,更薄小且承载更高容量的优势有助于设计人员将锂离子电池的使用范围扩展到传统的笔记本计算机,平板计算机和智能手机应用,以及电动工具,电动汽车,电动自行车和电网存储应用。Bourns的AC系列产品现已上市,符合RoHS *和无卤素**。 定价参考: AC72ABD型号的定价为3,000美元,每件0.73美元。欲了解更多信息,请访问产品页面
:
www.bourns.com/products/circuit-protection/mini-breakers.
柏恩(Bourns®)的商标和柏恩(Bourns®)注册商标乃属于柏恩(Bourns)公司所拥有,如需申请公开使用权需要与柏恩(Bourns®)公司确认。其他上市名称和品牌的商标或注册商标是其各自所有者。
* RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.
** Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.