Search
Languages

Bourns 五款全新SinglFuse薄膜系列产品隆重登场

加州河滨市, 2018年4月17日 - Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出全新SinglFuse产品,该产品为公司在2018产品策略Roadmap既定发布的多项产品之一。SinglFuse产品的重大特色延伸除了原本成功的薄膜芯片保险丝产品之外,将包括先进的钢丝芯,多层陶瓷和瓷管保险丝技术。身为业界电路保护解决方案的领先创新者, Bourns 计划增加SinglFuse™ 的产品系列以满足对强大和可靠过流保护日益增长的需求,满足设计人员的高额定电压(高达600V AC )和更高额定电流(高达100A)的应用要求。 Bourns还将在今年晚些时候推出几款新的汽车级保险丝。

 

Bourns首推的新型SinglFuse™器件是五款新型快速反应精密Time- lag薄膜保险丝产品系列 。在200%的额定电流下,快速反应精密熔断器可在5秒内打开200%额定电流,Time lag 薄膜保险丝则可在1至120秒内打开。 Bourns这些最新熔断器产品满足了对2计算机和LCD显示器,便携式内存,手机,数码相机和机顶盒等应用中有效电路保护的需求。 首发的五款新型SinglFuse™产品包括 SF-1206FP, SF-1206SP, SF-0603FP, SF-0603SP 和 SF-0402FP和SF-0402FP。 这些用于过流保护的单次熔断保险丝的电流范围为500 mA至7.0 A,采用表面贴装封装以实现自动化装配,这些新产品还利用小型工业标准0402(1005公制),0603( 1608公制)和1206(3216公制)的尺寸。

Bourns SinglFuse™所有五款产品均符合RoHS标准*,不含卤素**,现已供货。 欲了解更多信息,请访问产品页面: www.bourns.com/products/circuit-protection/singlfuse-smd-fuses 或各地销售: Bourns Representative or Authorized Distributor.

柏恩(Bourns®)的商标和柏恩(Bourns®)注册商标乃属于柏恩(Bourns)公司所拥有,如需申请公开使用权需要与柏恩(Bourns®)公司确认。其他上市名称和品牌的商标或注册商标是其各自所有者。

* RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

** Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com