Search
Languages

Bourns扩张小型化Mutifuse可恢复保险丝的产品线,提供小尺寸并增大维持电流

[台北讯, 2017年4月12日] - Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流由3A至11A,和Bourns现行Multifuse®通孔产品(MF-R, MF-RX)相比,尺寸更加的轻巧,透过空间节省与热度的优势,提升了电路保护执行的解决办法。

插件式透孔可恢复保险丝的MF-RG系列产品提高了电流承载能力,其最大运行电压可增至16V。新款MF-RG系列特点就是更小的作动/维持电流比,其运行时更接近故障电流的应用,进而提供更快速的对应方法。Bourns最新款小尺寸Multifuse®组件具有类似维持电流等级和快速作动的小尺寸设计,在各种汽车、工业、通信市场中,无疑是具有出色的电路保护解决方案MF-RG

产品订价与供应
全新八款MF-RG系列产品现已上市,更多Bourns产品信息请至: www.bourns.com/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com