Search
Languages

Bourns新款小型热断路器装置提供最大电流容量 应用再升级

加州河滨市, 2016年1月3日 - Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商,日前推出新款小型可复式断路器(TCO)装置- 新型号AA系列产品,与同类的器件相比,它可提供最高的电流容量,符合今日更大容量的锂离子(Li-Ion)电池芯保护需求。 新型号AA系列能够在60 °C下承载14 安培,与Bourns之前供应的小型可复式TCOs相比,更多了37 %的电流容量。另外,新的保护器件也提供极低的阻抗/电阻 (最大2 mΩ),比Bourns前代的TCOs少了60 %。其进化的器件不仅降低了成本,更减少了宝贵的设计空间。以前在锂离子电池设计中原本需要两个小型可复式TCOs,现在只需要一个AA系列器件以符合保护需求,这都归功于其创新的设计以及高精度金属冲压制程。

技术的进步造就更大、更精密的锂离子电池,并且使更低功耗的组件成为可能。 Bourns KK总裁Yoichi Yoshimura表示,除了笔记本电脑,现今越来越多的电子产品像是电动自行车、电动工具、消费型机器人及储能电网等都在寻求可以减少电池的方案,以求降低应用成本。在与客户密切的合作过程中,我们了解到现在的小型可复式TCO解决方案并不能充分有效地保护更高容量的锂离子电池。在Bourns,我们设计出AA系列,提供客户所需的高电流过温保护,让这些电池不仅能够更安全、更可靠,同时也减小体积,更具成本效益。

Komatsulite Mfg. Co., Ltd.现名为Bourns KK,作为过温及过电流保护解决方案的先锋,于2000年设计制造出第一个商业型的小型可恢复式热断路器,并快速成长,至2015年总出货量高达20亿个器件,成为市占率的领先者。Bourns KK持续在精密金属冲压工艺、小型化和大电流容量工程方面表现卓越,且总是在既定的产品路径图做进一步的创新。

产品定价与供应
Bourns型号AA系列产品已上市。作为产品定价依据,型号AA72A10定价为美金$0.73元 /件(以3,000件为订购量)。想了解更多最新微型可复式TCO器件,请至: www.bourns.com/products/circuit-protection/mini-breakers

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com