Search
Languages

Bourns交流浪涌保护设备新进展:1型和2型型号达到最新UL1449标准

加州,河滨市,2015年10月22日-  Bourns-全球知名电子组件领导制造与供货商,今日宣布其交流浪涌保护器(SPD)的生产线的扩展,新增两种新型重载浪涌保护设备符合最新的UL1449安全和性能标准。Bourns型号1251和1252是两款系列的高性能混合式浪涌保护器,1251属于1型浪涌保护设备,安装于主断路器的线端;型号1252属于2型浪涌保护设备,设计安装于主断路器的负载端。在为配电系统提供可靠瞬态保护的同时,这两个系列的浪涌保护设备支持120/208三相三角线(Three-Phase Wye)或单相120/240VAC\电路,1252还具有消减噪音过滤功能的特点。

Bourns®混合式浪涌保护设备(H-SPD)结合了金属氧化物压敏电阻(MOV)和气体放电管(GDT)技术,为浪涌保护设备的使用提供快速反应和低漏电的性能,具有8/20 µs浪涌额定50kA的特性。兼具其他强化特点,Bourns最新的混合式浪涌保护设备搭载美国电器制造商4X附件,使它们成为适合室内外安装的强大装备。配线方案包括20英尺、12标准线头,使其既可装于保护器的右端,也可装于其后端。在系统或设备故障等意外情况下,两款系列的产品皆具有热阻断的安全特性,同时也具有LED显示和声音警报指示。

產品定價與供應
Bourns® H-SPD 型號1251和1252系列產品均符合RoHS標準並已上市。作為參考定價依據,Bourns® 1251和1252系列產品均定價為195美元/件。更多資訊,請見浪湧保護設備產品頁面。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com