MENU
Search
Languages

Bourns交流浪湧保護設備新進展:1型和2型型號達到最新UL1449標準

加州,河濱市,2015年10月22日-  Bourns-全球知名電子組件領導製造與供應商,今日宣佈其交流浪湧保護器(SPD)的生產線的擴展,新增兩種新型重載浪湧保護設備符合最新的UL1449安全和性能標準。Bourns型號1251和1252是兩款系列的高性能混合式浪湧保護器,1251屬於1型浪湧保護設備,安裝於主斷路器的線端;型號1252屬於2型浪湧保護設備,設計安裝於主斷路器的負載端。在為配電系統提供可靠瞬態保護的同時,這兩個系列的浪湧保護設備支援120/208三相三角線(Three-Phase Wye)或單相120/240VAC\電路,1252還具有消減噪音過濾功能的特點。

Bourns®混合式浪湧保護設備(H-SPD)結合了金屬氧化物壓敏電阻(MOV)和氣體放電管(GDT)技術,為浪湧保護設備的使用提供快速反應和低漏電的性能,具有8/20 µs浪湧額定50kA的特性。兼具其他強化特點,Bourns最新的混合式浪湧保護設備搭載美國電器製造商4X附件,使它們成為適合室內外安裝的強大裝備。配線方案包括20英尺、12標準線頭,使其既可裝於保護器的右端,也可裝於其後端。在系統或設備故障等意外情況下,兩款系列的產品皆具有熱阻斷的安全特性,同時也具有LED顯示和聲音警報指示。

產品定價與供應
Bourns® H-SPD 型號1251和1252系列產品均符合RoHS標準並已上市。作為參考定價依據,Bourns® 1251和1252系列產品均定價為195美元/件。更多資訊,請見浪湧保護設備產品頁面。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com