Search
Languages

美国柏恩(Bourns)推出车用等级ChipGuard®压敏电阻系列产品 兼具高可靠性及快速反应的ESD保护

河边市, 加州, Aug 26, 2014 美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出车用等级ChipGuard® MLA系列的压敏电阻钳位保护器,该款器件主要用来保护敏感的汽车电子,使其免于受到ESD高达IEC 61000-4-2等级4的威胁。且CGA-MLA系列产品是快速双向器件,能够在广泛的温度范围内展现强劲的过电压保护及稳定的低渗漏性能。最新的ChipGuard®产品使用多层压敏电阻技术,专利的绝缘涂层能够提供稳定的低渗漏电流、快速反应时间(<0.5 ns)及高瞬变电流能力。这些优势能使新的压敏电阻钳位保护器符合HDMI、CANbus、以太网、传感器及触摸屏接口、GPS、摄像连接及其他的对ESD敏感的电路所需的静电放电保护。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com