MENU
Search
Languages

Bourns 新增超低电容晶体闸流管突波保护器 拓展TISP®产品系列

河边市, 加州, Mar 23, 2010 Bourns, Inc., 为领先业界的电子组件制造商与及供货商,今日宣布加入最新超低电容晶体闸流管以拓展TISP® 闸流体电流突波保护器产品系列,新产品可通过高速数据传输,使VDSL2达到更高效能并提供保护。 Bourns® TISP4P015L1N、TISP4P015L1NTISP4P020L1NTISP4P025L1NTISP4P035L1N四款新型产品发表芯片组电压,设计用于较低电容制程如同为ADSL, ADSL2、ADSL2+、VDSL、VDSL2应用改良电路保护解决方案,免于闪电造成过电流与直流线路干扰。低电容降低失真情形并大幅减少对敏感电路设备之影响,也可用于T1/E1驱动器保护,无论是客户端、总机、或者是在建筑物以外的两端转换接口。

Bourns TISP® 新型装置为双边对称端子型晶体闸流管,可防止线路接地故障或不同电位驱动器导体差接问题。将此装置安装于xDSL线路驱动IC 与转换器之间,装置会箝制并转换到超低电阻状态,安全转换能源与保护敏感设备免于过电流危险或线路干扰威胁等造成系统故障。

Bourns TISP® 产品线经理Beverley McKnight表示:「TISP® 新型产品提供优于同类产品效能,新保护特色— 微分电容(通常低于3 pF),使装置拥有最低电容,能符合快速数据传输速率VDSL2应用,提供最可靠的过电流保护,协助客户在制造高速数据传输产品上使用高稳定且低成本之解决方案。」

价格与供货情形
Bourns® TISP4P015L1N、TISP4P020L1N、TISP4P025L1N、TISP4P035L1N 四型现已上市。如欲取得详细资料,请参访Bourns 网站 产品页TISP,建议价格为10,000件内每件美金0.30元。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com