Search
Languages

Bourns 发表电路保护解决方案 用于发电机低电压控制接口

河边市, 加州, Mar 3, 2010 Bourns, Inc.今日发表电路保护解决方案,专为应用于发电机接口用低电压控制器产品系列。这项更新解决方案列于Bourns 最新应用介绍,详细解说Bourns 电路保护装置如何提供快速反应保护低电压发电机端子。这项普及的电路保护解决方案对于提供足够的电路保护而言相当重要。无论安装电路者经验如何,都需防护错接情形可能造成设备开箱损坏(DOA)情形。最新应用介绍包含线路电压(分相120 V交流电 , 240 V)与低电压讯号(低于50 V )对于过电流/过电压解决方案需求,解决敏感电路之线路电压与ESD/EFT/电流突波保护需求。

应用介绍呈现出 Bourns® TBU™ 装置结合多层氧化锌变阻器(MOV)齐纳二极管,提供电力线搭接与过电流保护,并详细描述齐纳二极管如何以低电压箝位保护敏感电路,产生崩溃电流启动TBU设备。此外,当暴露在ESD与EFT 突波威胁下,多层氧化锌变阻器(MOV)可避免TBU 装置共模电压过高。

Bourns® TBU设备保护低电压发电器免于以下损害:
  • 安装时错接发生电力线搭接情形
  • 安装前后因处理电感负载(继电器) 与开关瞬间放电(EFT)造成静电放电(ESD) 威胁
  • 负载开关于安装后造成电流突波
如需详细信息请见Bourns 发电机界面最新应用介绍/docs/application-notes/Bourns_FU0954_Generator_AppNote.pdf

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com