Search
Languages

Bourns 引进最新的WEBENCH系统设计工具,选择电源供应器、LED驱动器及电感器更便利

河边市, 加州, Nov 17, 2009 ourns, Inc., 为领先业界的 电子零件制造商与及供货商, 于今日宣布引进WEBENCH® Designer供 Bourns 公司及购买 Bourns 电感器的客户使用专属产品设计功能。Bourns 与美国国家半导体合作在 Bourns 网站架设 Bourns® 专属 WEBENCH Designer 供您使用。 Bourns 网站这项功能强大的原型设计工具能帮助创造出电源供应、直流-直流转换器与 LED 驱动器,符合设计时模拟、优化、快速原型制作等需求。WEBENCH 工具能让设计者在制造原型之前先调整开关电力供应、LED 驱动器设计、解决问题,比起传统设计方法更能 减少所需时间与额外开销。另外,也适合让客户选择最佳的开关稳定器与电感产品来应用在电源供应与 LED 上。

“电源供应设计最大的挑战之一就是如何测试出组件值,这是需要时间与人力的一项难题”,Andy Chow 指出。Andy Chow为 Bourns 的 FAE (现场应用工程师),”Bourns 现在提供一个最新最便利的工具,您只要按几个键,能自动呈现出符合设计者期待与顾客需求的的最佳供电计划, 并搭配最适用的 Bourns 电感组件”

进入 Bourns 的网站后,点选 “ LED 与电源设计工具”,就可以轻松使用最新的 Bourns 版本的 WEBENCH Designer。您只要填入供电系统所需输入电压、输出电压、电流,WEBENCH Designer 就会显示出几个电路解决方案与 Bourns 电感产品选项与建议使用的外围组件。

这项设计优化工具能提供设计者评估效能与尺寸来做调整设计。当模拟图出来后,会列出最理想的Bourns电感与适用外围组件产品清单。此外 ,“选择其它类似产品”让设计者在选用不同效能与尺寸的产品上更多空间。最后您可印出一份完整的模拟报告包含:产品清单、动作值、效 能表等。这项设计工具内含超过 1900 种 Bourns 的电感选项,参数值包含范围广,由.1 µH 到 15000 µH、直流电阻由 2 mOhms 到 168 Ohms、额定电 流由 20mA 到 46A 的皆有。

Bourns® 与 Bourns 标志皆为商标或注册商标,只能经过 Bourns 许可承认后使用。

WEBENCH 为美国国家半导体公司之注册商标且经许可使用。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com