Search
Languages

Bourns 发表为宽带保护设计出最新表面黏着气体放电管(GDT)突波保护器系列

河边市, 加州, Aug 13, 2009 Bourns, Inc., 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日发表一系列最新三极表面黏着式气体放电管(GDT)突波保护器装置,具超低电容与输入、输出低损耗等特色适用于宽带保护。 Bourns® 2054 系列, 强大的效能可用于 230V 至 470V 电压,符合 RoHS*规范。Bourns® 2054 系列产品尺寸精巧(5 x 7.2 mm),卓越的保护特性能广泛运用在电信、商业、工业等应用。

Bourns® GDT 系列产品 能防止瞬态突波袭击造成的损害,当导电时可创造出接地短路电路。当电流突波超过 GDT 设定的击穿电压范围时,装置会离子化并快速传导取代。当突波通过后,而系统电压回到正常范围时,GDT 会回复到高抗阻的"静止"状态。

“由于宽带通讯应用对GDT的市场需求日益成长,Bourns 推出最新 GDT2054 系列,拥有强大电路保护功能、符合成本效益与封装等特色” Craig Shipley,Bourns GDT 产品总经理说。”Bourns 最新的 GDT 装置提供极佳的频宽保护,产品通过 UL 认证。”

价格与供货情形
Bourns® 2054 系列数量 1 至 249 件的建议价格为美金 1.08 元,现已上市。完整的系列料号与特色请见 2054 资料表.

*符合 RoHs 条款 2002/95/EC 2003年1月7日,包含附件。

Bourns® 与 Bourns 标志皆为商标或注册商标,只能经过 Bourns 许可承认后公开使用,并注明来源。其它上市名称与品牌为商标或注册商标皆属所有者。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com