Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出具有极高大电流能力的屏蔽功率电感器 性能大幅提升

Bourns® SRP1060VR 系列的垂直安装设计可在狭小的空间内实现高效的电路布局, 可有效散热以确保设备稳定性

2024年5月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新屏蔽功率电感器,该系列具有极高的电流能力、低啸叫噪音和低 DCR。随着越来越多数数据驱动型应用的兴起,对于能够匹配其异常高电流规格的 Power Bead 磁珠型电感需求也日益增加。Bourns® SRP1060VR正是为满足这些要求而设计,适用于服务器和工作站、数据中心、数据网络和存储系统、笔记本和台式计算机、显卡以及各类电池供电系统。

相较于传统功率磁珠型 Power Bead 电感,SRP1060VR 系列具有更高的电流额定值,采用金属合金粉末芯和先进的成型技术设计,实现了更高的饱和电流和温升电流水平。这些特点对于帮助设计人员满足各行业和应用中所需的更低功耗目标日益重要。此外,这些大电流功率电感采用垂直安装设计,有助于在空间受限的设计中实现高效的电路布局,并通过有效散热来确保设备稳定性。

Bourns® SRP1060VR 大电流屏蔽功率电感器系列现已上市全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com