MENU
Search
Languages

Bourns 最新微型可恢复热熔断 (TCO) 装置组件上市 实现更高载流能力,为高能量密度电池提供理想保护解决方案

凭借更高电流能力及迷你尺寸,Bourns® NX 系列完美协助客户将产品尺寸缩小,且仍保持较高的过热保护

2024年3月12日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,领导制造供货商,推出全新微型可恢复热熔断器 (TCO) 系列,也称为小型断路器,其特色在实时控制温度异常、过高电流,并能快速处理高达额定极限的情况。全新 NX 系列拥有更高的电流承载能力,同时在外形尺寸上实现极低的设计,采用高度 0.94 毫米、体宽 2.8 毫米的超薄型封装。这些特性使该系列使其成为锂聚合物和方形电池等高能量密度、较小型电池的理想过温过电流保护解决方案,特别适用于下一代笔记本电脑和平板电池,以及手持式和可穿戴式电子设备。

Bourns Thermal & Precision Division 产品与技术副总裁 Brian Ahearne 表示:「我们的新型 NX 系列拥有与 NR 系列尺寸几乎相同,却能承载更多达 40% 的电流。这得益于众多的设计创新,包括使用了新型高导电电极材料,这些特点使得客户能够缩小其产品尺寸,同时仍能保持较高水平的过温过电流保护,提升了产品的可靠性和安全性。」

全新 NX 系列在 60 °C 时具有 12A 到 20A 的通流能力,可选择带有或不带有凸点的产品。为各种应用环境提供设计灵活性,这些 TCO 组件提供了四款不同的跳闸温度选项,分别为 77 °C、82 °C、85 °C 和 90 °C,所有选项均在 ±5 °C 的范围内运作。NX系列型号还采用了高耐腐蚀性双金属机构设计,在潮湿环境中比标准 TCO 组件具有更强的耐久性。

Bourns® NX 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。该系列亦通过 UL 和 TÜV 认证。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/thermal-cutoff-devices/mini-breakers

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com