MENU
Search
Languages

Bourns 全新推出高性能 DC 浪涌保护器

全新通用型 SPD 具有可插拔/可更换模块,旨在满足高风险电力服务入口和分支面板保护要求

2023年7月5日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高性能 DC 浪涌保护器 (SPD) 系列。Bourns® 1420A 系列 SPD 是一款全新 DIN 导轨通用 SPD 系列,具有可插拔/可更换模块,在不同配置中提供高达 50 kA 的浪涌率。Bourns® 1250A 系列 SPD 专为满足高功率、敏感发电,以及如电动汽车快速充电器和电池储能系统 (BESS) 等配电终端的高风险电力服务入口和分支面板保护要求而设计。

由于持续的异常过压高能浪涌可能会导致 SPD 和/或 MOV 进入热失控状态,从而导致设备过热并造成火灾危险,因此 Bourns 新款 SPD 产品采用了先进热断路器 (TD+)。此功能具有自熄机制,有助于在灾难性报废事件期间提高设备安全性。全新型 SPD 还配备了额外的窗口故障指示器和远程辅助输出信号,能够监控设备的状态。

Bourns® 全新 1420A SPD 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。该系列是 UL 认证 Type 4、Type 2 定位 SPD,通过额定短路电流 (SCCR) 200 kA,无需外部保险丝或断路器,且符合 IEC 61643-11 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/surge-protective-devices/dc-power-surge-protective-devices

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com