Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出高效平面变压器系列, 专为高频、小空间 DC-DC 转换设计而制造

Bourns 新型 PLN0xx-ED21 平面变压器系列,在低高度外形设计中可提供高体积功率密度、低损耗和更高的效率

2023年3月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出了 PLN0xx-ED21 平面变压器 。新款变压器其先进特性可满足当今高频、小空间功率转换应用的需求。这些正激变压器设计出色的高容积功率密度、低损耗和卓越的效率,具有紧凑、低高度的外观设计,从而提供更高的可靠性,具有卓越的热导性和散热性能。

Bourns 平面式变压器组件的诞生增加了设计灵活性,并且由于交流阻抗损失显著降低,比传统绕线变压器设计具有效率和功率密度优势。PLN0xx-ED21 系列平面变压器提供 48 瓦至 70 瓦的输出功率,输入电压范围从 33 至 57 VDC,开关频率为 250 kHz。该系列具有 0.29μH 至 0.60μH 的低漏电感和 81.6 (V-µsec) 的伏秒容量,此外还提供 33 V 至 57 V 输入电压, 4 至 14 A 输出电流下的 5 V 至 12 V 输出电压,以及多种匝比。这些特点和其紧凑的设计使 Bourns® PLN0xx-ED21 系列平面变压器成为高密度工业电源系统、低轮廓开关电源、LED 照明应用、电池管理系统、PoE 应用和许多其他正激变压器应用的理想功率转换解决方案。

Bourns 新款平面变压器系列均采用标准印制线路板 (PWB) 材料用于变压器绕组,并焊接到 SMT 头上,以创建一个易于使用的表面贴装组件,从而有助于组装。此外,Bourns 定制磁性产品工程师能够支持该平面变压器系列的许多修改和定制请求

全新 Bourns® PLN0xx-ED21 平面变压器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers---planar

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com