Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出新款高 Q 值微型尺寸片状电感器系列

CWF1610 和 CWF2414 片状电感器采用绕线结构,可增强在射频信号处理和直流电源线应用上的表现

2021年8月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日发布 CWF1610 和 CWF2414 片状电感系列。这两款电感器在铁氧体磁芯上采用绕线结构,以提供高电感值、Q 值和自谐振频率,以紧凑的尺寸在 -40 至 125°C 的工作温度范围内提供低直流电阻。这些特性使该系列非常适合用于耳机、电缆调制解调器、数字视频转换盒、硬盘、平板电脑和各种携带式电子设备的射频信号处理、谐振电路、去耦、噪声滤波器和直流电源线应用。

相较于多层或薄膜技术,磁芯周围更厚的绕线结构可以在这些微型电感器中实现更低的直流电阻和 13 至 16 的高 Q 值。此外,新款电感器的高 Q 值设计提供电感电容 LC 电路谐振时的高阻抗,以及高频操作时的低损耗。Bourns® CWF1610 和 CWF2414 型片状电感器还具有高自谐振频率,可转化为低分布电容,并在很宽的频率范围内保持电感特性。Bourns 的新型片状电感器具有高达 860/1100 mA 的饱和电流和高达 700/1300 mA 的额定电流,满足在直流电源应用更大峰值电流下保持的高电感。

Bourns® CWF1610 和 CWF2414 片状电感器现已上市,全系列均符合 RoHS*标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/chip-inductors-wirewound

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com