Search
Languages

Bourns の広範なセミ・シールドパワーインダクタ、包括的なDC―DC コンバータ電源管理サポートを提供

(カリフォルニア州リバーサイド、2015年3月17日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、さらなるセミシールド・パワーインダクタ製品を発売し、業界最多セレクションとなるフットプリント、プロファイルおよびインダクタンス・バリュー・オプションの一つを提供することとなった。SRN4012T とモデル指定されたBourns による最新のセミシールド・パワーインダクタは、優れたセミ磁気シールディング・テクノロジーを用いて設計されている。Bourns は現在全15のSRN モデルを有し、0.47~470µH の広いインダクタンス範囲を実現する一方、フットプリントを2 x 1.6~8 x 8 mm、高さを1~4.5 mm から選択できる幅広いオプションを設計者に提供している。

1.2 mm のロ―プロファイル、0.47~22 μH のインダクタンス範囲、3.2 A 定格電流のBourns®モデルSRN4012T シリーズインダクタ は、モバイル電子装置、コンピュータ、データ・ストレージおよび消費者向け電気機器に電源管理を提供するDC-DCコンバーターに最適である。本モデルはまた、LED 照明、制御回路およびGPS をはじめとする広範囲の産業用用途の要件を満たすべく最適化されている。

「Bourns のセミ磁力シールディング・テクノロジーは、非シールドインダクタと比べて高いレベルの磁力シールディングおよび低い放射線放出を提供しています」とBourns, Inc. 製品マネージャーのGuido Zehnder 氏は述べた。「市場優位の従来型フェライトシールドインダクタに比べて安価なソリューションを提供する本モデルは、今日のより小さなモバイル電子機器および次世代産業用途に要求される、さらに低いロープロファイルおよびインダクタンス範囲を実現しています」

価格および在庫
Bourns® の新大電力インダクタモデルは、RoHS 準拠*、ハロゲンフリー**で、現在在庫がございます。参考価格として、Bourns®モデルSRN4012T は5,000個単位で各$0.12です。詳細については、パワーインダクタ・セミシールド製品ページをご覧ください。

*RoHS 指令、付属書および改正RoHS 指令を含む。

**Bourns は、(a)ブロミン(Br)含有量が900 ppm 以下、(b)塩素(Cl)含有量が900 ppm 以下、(c)ブロミン(Br)および塩素(Cl)の全含有量が1,500 ppm 以下の場合、製品が「ハロゲンフリー」であるとしている。

Bourns について

Bourns, Inc. は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf