Search
Languages

センシティブなパワー半導体を保護するために設計された、ボーンズの500VDC/690VAC 定格ヒューズシリーズを発表

コンパクトな高電圧保護ソリューションを提供するボーンズPF-SRC50Eシリーズは、安全性・信頼性に関するUL 248-13 および IEC 60269-4(aR クラス)規格に準拠

カリフォルニア州リバーサイド 2025年12月17日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、業界をリードする高電力ヒューズ製品ラインナップを、新しいPOWrFuse™ PF-SRC50Eシリーズでさらに拡張することを発表しました。本シリーズは、今日のよりセンシティブなパワー半導体を保護するために設計されており、定格電圧500VDC および 690VAC、最大100 kAの遮断電流定格を備えています。コンパクトなサイズ(直径 17.5 mm × 長さ 46 mm)で高電圧保護をサポートするこれらの新しいヒューズは、インバータ、コンバータ、整流器、AC/DC ドライブ、無停電電源(UPS)、および低電圧モーター始動装置に最適なソリューションです。

PF-SRC50EシリーズはUL 248-13およびIEC 60269-4(aR クラス)の要件を満たすよう設計されており、高電圧ACおよびDCシステムにおいて信頼性の高い保護と安全な動作を保証します。ボーンズのPOWrFuse™高電力ヒューズは、電力損失を最小化するよう設計されており、システム全体の効率向上に寄与します。コンパクトな形状により、スペース制約のある設計の課題に対応しつつ、産業用機器やその他ハイパワー電子機器における高電圧および高遮断電流の要件に対して、堅牢な性能を発揮します。さらに、PF-SRC50E シリーズはボルト固定型パッケージで提供されており、設置が簡単で設計者の利便性が向上します。

ボーンズのPF-SRC50EシリーズPOWrFuse™高電力ヒューズは、ボーンズの正規販売代理店を通じて現在入手可能です。RoHS*指令に準拠し、ハロゲン**フリーです。詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。 bourns.com/ja/products/circuit-protection/powrfuse-high-power-fuses#semi.

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf