Search
Languages

ボーンズ、高電力マルチヒューズ® PPTC ファミリーに35の品番を追加し、 設計者により高性能なリセッタブルヒューズの選択肢を提供

大幅に拡張された MF-MSMF シリーズは、保持電流範囲を最大 3.0 A まで拡大し、最大電圧を 60 VDC に引き上げることで、より幅広い電圧範囲のDCポートを保護します。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年12月1日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Multifuse® MF-MSMF 高電力面実装ポリマー正温度係数(PPTC)リセッタブルヒューズ に35の品番を追加すると発表しました。これらの追加モデルにより、設計者はより広い過電流および過温度保護の設計オプションを選択でき、保持電流 (Ihold) は最大 3.0 A、最大電圧 (Vmax) は 60 VDC まで対応可能です。

新たにリリースされたモデルは、Bourns 独自の革新的な freeXpansion™ デザインに基づいており、より高い保持電流の実現、より高い電圧をサポートし、抵抗安定性の強化など、先進技術によってリセッタブルヒューズの性能を向上させています。これらをすべて省スペースのコンパクトなフットプリントで実現しています。加えて、SMD 端子には無電解ニッケル浸漬金(ENIG)めっき仕上げが施されており、はんだ付け性の向上、保存期間の延長、錫ウィスカ発生の抑制に寄与します。これらの保護性能の向上は、USB、HDMI、HDTV、PC、ノート PC、データセンター、ポータブル・コンシューマ製品など、低電圧 DC ポートの高感度化に対応するために設計されています。ボーンズは、信頼性、効率、スペース制約、稼働時間に対する要求の高まりに対応するため、Multifuse® MF-MSMF シリーズの機能強化を推進しました。

Bourns® Multifuse® ポリマー PTC リセッタブルヒューズ は、30 分間の保持電流試験、100 サイクルのトリップ寿命、48 時間のトリップ耐久性など、主要な機能評価を通じて、その優れた品質と信頼性が認められています。さらに、1000 時間のパッシブエージング、1000 時間の湿度エージング、20 サイクルの熱衝撃試験といった厳しい評価により信頼性が強化され、実装後の故障リスクを最小限に抑えています。

追加された35のボーンズMultifuse® MF-MSMF シリーズ品番は、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。これらのヒューズは、安全基準に適合した UL/CSA/TÜV 認証を取得しています。TÜV 認証には、IEC 62319-1、IEC 60738-1、ならびに IEC 60730-1:2013 の第15条、第17条および付属書 J が含まれます。これらの製品は、Bourns の IATF 16949 認証取得施設で製造されています。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。 bourns.com/ja/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc-aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf