Search
Languages

ボーンズ、AEC-Q200準拠・車載グレード電流検出抵抗器ラインアップを拡充 高電力定格および広い抵抗値範囲を実現

Bourns®ワイドターミナルCRKシリーズの拡張モデルは、小型1225フットプリントで最大3Wの電力損失に対応し、近年の大電流アプリケーションのニーズに対応

カリフォルニア州リバーサイド 2025年7月9日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、人気のCRKシリーズを拡張したCRK1225モデル電流検出抵抗器を発表しました。本製品は最大3Wの電力損失に対応し、広い抵抗値範囲をサポートするAEC-Q200準拠・車載グレードのシリーズです。メタルストリップ技術を採用したワイドターミナル設計により、熱放散性を向上させ、ホットスポットを低減します。小型1225パッケージで提供されるこの新しい電流検出抵抗器は、パワーサプライ、ステッピングモータードライブ、入力アンプ、電気自動車のバッテリーマネジメントシステム(BMS)、オンボードチャージャー、ADAS、パワードメインコントローラーなど、近年の大電流アプリケーションにおける電圧測定ソリューションに最適です。

電流検出抵抗器は、小型パッケージ、高精度TCR、そして他技術と比較した低コスト性から需要が高まっています。CRK1225モデルは1ミリオーム(mΩ)までの抵抗値を提供し、最小限の電力損失で高精度な電流検出を可能にします。また、熱的および機械的ストレスのある特定の過酷環境にも適しており、耐硫化設計により硫黄成分が多い環境や汚染環境でも信頼性を発揮します。

Bourns® CRK1225モデルは、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/resistors/current-sense-resistors

*RoHS指令2015/863, 2015年3月31日および付属書。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf