MENU
Search
Languages

Bourns Continues to Expand its Line of AEC-Q200 Compliant, Automotive Grade BMS Signal Transformers

Bourns® Model SM91872AL transformer is constructed with a fully automated over-molding process offering a cost-effective, high-quality power isolation solution

RIVERSIDE, Calif., August 28, 2024 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its latest AEC-Q200 compliant, automotive-grade Battery Management System (BMS) transformer. The Bourns® Model SM91872AL is a single-channel reinforced isolation transformer, which is constructed with a fully automated over-molding process making it a cost-effective and high-quality solution for BMS signal applications in energy storage systems and electric vehicles (EVs).

This BMS transformer offers a working voltage of up to 1000 V and a Hi-PoT isolation voltage up to 4000 VAC with an extended operating temperature range of -40 to +125 °C. In addition, the Model SM91872AL transformer has a creepage/clearance distance of greater than 10.0 mm, and its reinforced isolation complies with IEC 60664-1 and IEC 62368-1 standards.

The Bourns® Model SM91872AL BMS signal transformer is available now and is RoHS* compliant. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/transformers-bms-aecq200.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf