Search
Languages

Bourns が Transtek の資産を取得

New Acquired Bourns Power Magnetics Product Line
クリックして拡大 (​560 KB)

カリフォルニア州リバーサイド、2016年11月7日 ー 業界をリードする電子部品の製造者およびサプライヤーである Bourns, Inc. は、本日、Transtek ブランドの磁気製品の生産および販売に使用する特定の資産を取得したことを発表した。

Bourns により取得された Transtek の磁気部品のポートフォリオには、パワーエレクトロニクス回路の電気分離や電圧変換などの様々な用途でのカスタマイズ可能なトランスフォーマー、インダクタ、コイルを含む。Transtek の磁気部品は、主として自動車、太陽光発電、家庭用電化製品市場に販売される。Bourns は、今後も中国の東莞市で設計および製造、アリゾナ州のトゥーソンで販売およびサポートを行う。取得した磁気製品は、Bourns の製品ポートフォリオに組み込まれ、Bourns のブランド名で販売される。

この買収により、Bourns は既存の標準的な磁気部品をカスタム可能な磁気ソリューションで補完できるようになる。Bourns は、重要顧客に対して、高周波および高出力の磁気部品の設計、開発および製造における特別な専門的技術を提供し、最適な磁気ソリューションを提案できるようになった。「この取得によって、Bourns のパワーエレクトロニクスの幅広いソリューションを提供できる範囲が飛躍的に広がった。また、これにより、当社のカスタマイズ能力が強化され、磁気製品の性能、全体的な効率、および熱特性の面で、具体的な要件に対応することができるようになります」と Bourns, Inc. の社長兼 COO の Erik Meijer 氏は語った。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf