MENU
Search
Languages

Bourns の最新の室内用多機能無停電電源装置(UPS)、コンパクトで信頼性の高いバックアップ・ソリューションを提供

(カリフォルニア州リバーサイド、2016年1月26日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、コンパクトで多機能な直流電力供給およびバッテリー・バックアップソリューションを提供する3種類の無停電電源装置(UPS)を新しく発表した。Bourns による最新のUPS 装置は12 VDC により動作する光通信ターミナル(ONT)に最適な直流電力供給およびバッテリー・バックアップ装置であるとともに、直流電力およびバッテリー・バックアップが要求されるすべての12 VDC 用途に適している。小型で柔軟に設置できる上に、高い信頼性を備えた設計によるBourns による最新のUPS モデルは、3つのアラーム機能、ONT リセットおよびコールド・スタート機能に加え、過電圧保護およびEMI/RFI フィルタリングを提供している。これらのUPS 装置は、長寿命で安全な作動を保証する統合バッテリー管理システムを備えたリチウムイオン・バッテリー・テクノロジーを利用している。

モデルMX 1236 シリーズ室内用MicroFlex UPS は、直流電力供給およびリチウムイオンバッテリーパックを積み重ねることのできる独自のロープロファイルな設計であり、追加のバックアップ容量のため最大3つのバッテリーパックに対応している。さらに、モデルMX 1236シリーズUPSは、100~240 VAC、50/60 Hz 交流電力の入力を受け付けることができる。この直流電力供給は、直流記載出力12 V / 3.0 A (36 W)を提供する。停電時、交換可能リチウムイオンパックは8 Wで最大10時間のバックアップ性能を提供可能である。UL リステッド製品であるBourns® モデルMX1236 シリーズは、今日のONT、光通信ユニット(ONU)、ファイバー・トゥ・ザ・ホーム(FTTH)、セキュリティシステム等をサポートする上で必要な小型化と柔軟性を提供する。注文可能なオプションは以下の通りである。モデルMX1236-L2-C7 は電力供給、UPS バッテリー、VDCおよびテレメトリー出力用継電器等からなり、モデルMX1236-L3-C7 は、電力供給、VDCおよびテレメトリー出力用継電器等からなる。モデルMX36-LC は交換バッテリーである。

Bourns® モデルMP1218-L1 シリーズ・インドア・マイクロUPS は直流電力を常時提供するのに加え、さらに停電時に備えてバッテリー・バックアップ電力を提供する。同モデルは、100~240 VAC で50/60 Hz AC の電源入力を受入可能である。この直流電力供給は、直流記載出力12 V / 1.5 A (18W)を提供する。停電時、交換可能リチウムイオンパックは8 W負荷で最大6時間のバックアップを提供可能である。出力配線オプションには、7導体12 VDC・テレメトリー出力および、直流出力のみの2導体バレルタイプコネクター等がある。ULリステッドモデルであるMP1218-L1 シリーズは、今日のGPON 設備に要求される小型化および柔軟性を実現する。モデル MP18-L1 代替バッテリーも発売中である。

関連新製品に、モデル MP1218-P シリーズ・インドア・マイクロパワー・サプライ がある。同モデルは12 VDC 光通信ターミナル用に設計されているが、VoIP、FTTHおよび動画など直流電力供給が必要とされるすべての12 VDC用途に用いることができる。7導体 VDC およびテレメトリーを備えたモデルが発売されている。なお、MP1218-P はUL リステッドモデルである。

価格および在庫

参考価格として、Bourns® モデルMX 1236 は1個あたり$184、モデルMP1218-LI は$140、モデルMP1218-P は1個あたり$70 の価格です。新モデルは在庫があり、ROHS 準拠*です。

Bourns の高信頼度のUPS モデルのフルラインナップの詳細については、サージ防護装置およびUPS 製品ページをご覧ください。www.bourns.com/products/surge-protective-devices/uninterruptible-power-supplies-(ups).

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com
a