Search
Languages

Bourns、2016年度NAMM Show で新型 Sean Silas シグニチャー・シリーズ・ギター・ポテンショメーターを初披露

(カリフォルニア州リバーサイド、2016年1月18日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、Bourns Pro Audio グループが、カリフォルニア州アナハイムで2016年1月21~24日に開催される、来たるNamm Show においてSean Silas シグニチャー・シリーズ・ギター・ポテンショメーターを初披露すると発表した。Bourns Pro Audio グループは、ロック・メタルギタリストのSean Silas 氏本来の演奏スタイルおよび同ジャンルの他のギタリストの演奏スタイルに合わせるために、Sean Silas 氏とともに本カスタム・シグニチャーシリーズ製品を開発した。Bourns のSean Silas シグニチャー・シリーズにおける最初の2つのギター・ポテンショメーターは、ギター精密音量コントロールである。これらの画期的なポテンショメーターは、非常に正確な音量設定用のカスタム・オーディオ・テーパーを特徴としており、スムーズで粘性のある回転トルクを得るために特別な潤滑剤を使用している。刻み付きシャフトオプションはプレスフィット型つまみに適しており、プレーン軸はセットスクリュー付つまみ用に設計されている。

Bourns は2016 NAMM Show において、以下の2種類のポテンショメーターを同社のブース #6865(ホールA)で初披露する予定である。

モデル シャフトスタイル ブッシングスタイル 抵抗値 テーパー
PDB241-SOTL1-504A3 刻み付き 標準 500 kΩ オーディオ
PDB241-SOTL2-504A3 プレーン 標準 500 kΩ オーディオ

「Sean Silas シグニチャー・シリーズ・ギター・ポテンショメーターの発売により、Bourns は引き続き、高品質できわめて信頼性の高いギター・ポテンショメーターをギタリストに提供するべくコミットします」とBourns, Inc. Pro Audio アプリケーションエンジニアのChuck Manzano 氏は述べた。「私たちは、ロック・メタルギタリストの演奏をサポートし、彼らのシグニチャー・サウンドを完璧なものにするべく、Sean とともに精密音量コントロールを開発していることを非常に喜ばしく思っています。当社はすでに、Sean とともにカスタム音量コントロールの開発に取り組んでおり、今年後半に追加オプションとして発売予定です。また、Bourns は他のアーティストともシグニチャー・シリーズ・ギター・ポテンショメーターの設計に取り組んでおり、さらに多くの製品が発売される予定です。」

参考価格として、刻み付き軸付き品番PDB241-SOTL1-504A3 は$3.95、プレーン軸付き品番PDB241-SOTL2-504A3 は$3.95 の価格となっています。価格はすべて1,000個単位時のものです。Sean Silas シグニチャー・シリーズ・ギター・ポテンショメーターは、Bourns 公認ディストリビューターおよびPro Audio 再販店を通じて購入可能です。

Sean Silas シグニチャー・シリーズおよび、Bourns の他の優れたPro Audio 製品ラインナップの詳細については、以下をご覧ください。www.bourns.com/proaudio

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com