Search
Languages

Bourns、VDSL およびG.fast 用途のTISP プロテクターでサージ防護ポートフォリオを拡張

(カリフォルニア州リバーサイド、2015年12月15日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、ADSL、VDSL およびG.fast 用途に設計された新装置によりTISP サージ保護装置の製品ラインナップを拡張したと発表した。モデルTISP4G024L1W とモデル指定されたBourns 最新のサージ保護装置は、xDSL ラインドライバ装置および変圧器の間に設置され、ラインドライバを過電圧状況から保護する。本製品は、装置が保護する高速インターフェイスの信号品位に与える影響を最小限にするため、0.02 pF という低容量許容差を特徴としている。

モデルTISP4G024L1W のサージ容量は30A (8/20μs)であり、これによりデベロッパーは、ITU-T K.20、K.21 またはK.45、Telcordia GR-1089-CORE およびxDSL インターフェイス用YD/T などの各種国際規格に適合することが容易となる。

「低容量で低歪みのサージ防護を提供することで、Bourns の新TISP 装置は、G.fast 機器、xDSL モデムおよびラインカードに対する最適なソリューションとなっています」とBourns, Inc. 製品ライン・マネージャーのBen Huang 氏は述べた。「当社は、G.fast 用途のカスタマーが超高速データ速度を実現することにより、サービスプロバイダーが既存の銅インフラストラクチャーの耐用年数を延ばし、広帯域、低遅延のブロードバンドアクセスを提供する上でのサポートをする必要性を認識していました。「これらのラインを保護することが、テレコムの標準を満たし、エンドユーザーのために最高の信頼性を保証する上で重要です」

価格および在庫
参考価格として、Bourns®モデルTISP4G024L1W は12,000個単位で各$0.27です。新モデルは現在在庫があり、RoHS 準拠*、ハロゲンフリー**です。

Bourns® 拡張サージ防護装置について、詳細は製品ページをご覧ください。.

*RoHS 指令、付属書および改正RoHS 指令を含む。

**Bourns は、(a)ブロミン(Br)含有量が900 ppm 以下、(b)塩素(Cl)含有量が900 ppm 以下、(c)ブロミン(Br)および塩素(Cl)の全含有量が1,500 ppm 以下の場合、製品が「ハロゲンフリー」であるとしている。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf