Search
Languages

Bourns、人気の大電力TVS ダイオード製品シリーズの電圧範囲を拡大

(カリフォルニア州リバーサイド、2015年11月19日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、人気の大電力TVS(PTVS)ダイオードPTVS3 製品シリーズの電圧範囲の拡大を発表した。新型15 V 双方向大電流PTVS ダイオードは、直流電力供給および12 V バッテリーを備えた電源管理システムの保護ニーズを満たすことを目的として設計されている。PTVS3-015C-TH とモデル指定された、最新の大電流双方向TVS ダイオードは、IEC 61000-4-5 8/20 μs 電流サージ要求を満たす双方向のポート保護を提供する。競合する一般的なMOV テクノロジーと比べて、Bourns のイノベーティブなシリコンテクノロジーを電力TVS 製品に用いることにより、サージ時の制限電圧を下げ、性能安定性を増大し、信頼性を高めている。

「カスタマーの要求に基づき、Bourns は新型低電圧15V PTVS モデルを当社の製品ラインナップに加えて、露出した、あるいは厳しい環境における電源供給に対しカスタマーが必要とする保護を実現しました」とBourns, Inc. 製品ライン・マネージャーのBen Huang 氏は述べた。「これらの新装置を理想的なものにしているのは、温度に対する優れたサージ応答性を示しており、150°C での標準最大サージ電流が25°C での定格値の70 %を超えているという事実です」

価格および在庫
参考価格として、Bourns®モデルPTVS3-015C-TH は50個単位で各$9.90です。新モデルは現在在庫があり、RoHS 準拠*、ハロゲンフリー**です。

Bourns® モデル PTVS3-015C-TH についての詳細は、電力TVS ダイオード製品ページをご参照ください。

*RoHS 指令、付属書および改正RoHS 指令を含む。
**Bourns は、(a)ブロミン(Br)含有量が900 ppm 以下、(b)塩素(Cl)含有量が900 ppm 以下、(c)ブロミン(Br)および塩素(Cl)の全含有量が1,500 ppm 以下の場合、製品が「ハロゲンフリー」であるとしている。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf