MENU
Search
Languages

Bourns、人気の10回転型精密ポテンショメーターに対する新型デュアルボールベアリング機構オプションを発表

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年3月5日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、人気のモデル3549 10回転型精密ポテンショメーターに対する新型デュアルボールベアリング機構オプションを発表した。新オプションはHybritron® サーボマウントバージョンで提供され、最大側面荷重250g において1,000万回の軸回転が可能である。特に工業用、メディカル用、航空宇宙産業用M2M 用途に設計された、この改良型ボールベアリングモデルオプションもまた、RoHS* 準拠である。

「この特殊オプションは、カスタマー・フィードバックや、より高性能で信頼性が高く、長寿命のポテンショメーターを求める声に応えて開発されました」とBourns, Inc の製品ライン・マネージャー、Alain Leon 氏は述べた。「Bourns 社の業界をリードする10回転型精密ポテンショメーターに新型デュアルボールベアリング機構オプションを加えることにより、進化を続け、要求が増えつつあるカスタマーの応用ニーズを満たすソリューションをカスタマーに提供することに対する当社の継続的なコミットメントを示すものです」

デュアルボールベアリング機構オプション付Bourns® モデル3549 は側面荷重存在条件下での使用に適しており、標準サーボマウントを特徴としている。0.1%リニアリティモデルとA/R ラグオプションも入手可能である。これは農耕用や林業用機器、オフロード用建設機器、航空機のランディングギア、生産ライン設備、自動包装用機械、医療用診断装置およびレーザー・放射線治療機器などの広範なM2M 用途に最適な選択肢となっている。

価格および在庫
デュアルボールベアリング機構オプションを備えたBourns® モデル3549 は、それぞれ1,000個単位で各$42.00です。サンプルおよび生産量については現在入手可能です。詳細な製品仕様につきましては、下記ウェブサイトで最新データシートを入手可能です。www.bourns.com/docs/product-datasheets/3549.pdf

*RoHS 指令、付属書および改正RoHS 指令を含む。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf