Search
Languages

Bourns、各種誘導コンポーネント・プロダクトラインナップにT1/E1 トランスフォーマー・モデルを新たに加える

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年3月18日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、T1/E1 トランス2製品を同社の各種誘導コンポーネント製品ラインナップに新たに加えたと発表した。Bourns® モデルSM75056PEL およびSM75057PEL とモデル指定された新型の装置は、射出成形法により製作された現行モデルであるSM75056EL およびSM75057EL のポット加工バージョンである。2種類の新たなBourns® モデルは、ロープロファイル(5.65 mm)で、―40℃~+85℃におよぶ動作温度の広さが特徴である。また、両製品ともRoHS* 準拠である。Bourns は、テレコム用途の新型T1/E1 モデルを設計し、さらには生産のリードタイムを現行モデルの14~16週間からわずか10週間へと大幅に短縮している。

「ポット加工により、Bourns の新型T1/E1 トランスモデルは、厳しい動作環境や組立プロセスに耐えられる追加の防護レイヤーを備えています。「また、ポット加工により、パーツをより密接に配置でき、よりタイトな基盤レイアウトが可能になります」とBourns Inc. 製品ライン・マネージャーのGuido Zehnder 氏は述べた。「また、生産リードタイムが短縮することにより、カスタマーがテレコム用途の製品化に要する時間も短縮されるはずです」

価格および在庫
参考価格として、Bourns® モデルSM75056PEL およびSM75057PEL の価格は、いずれも600個/リール単位で各$1.40です。両モデルとも現在在庫がございます。製品スペックの詳細につきましては、下記をご参照ください。 www.bourns.com/docs/product-datasheets/SM75056PEL.pdfおよびwww.bourns.com/docs/product-datasheets/SM75057PEL.pdf

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf