Search
Languages

Impact of Neon Gas Price Increases on Gas Discharge Tube (GDT) Devices

Dear Customer,

As you may be aware, developments in the Ukraine are negatively impacting the world supply of Neon Gas. As a result, the price of Neon Gas has increased approximately sixteen times over normal market pricing in 2014.

GDT devices of less than 150V DC Breakdown (DCBD) require significant amounts of Neon Gas in their design to meet the lower DCBD voltage requirements. As a result, the Neon Gas price increases cause a dramatic increase in the cost of these low voltage GDT devices.

Currently, Bourns has secured sufficient Neon Gas at the lower market price to maintain its current low voltage GDT pricing through the end of 2015. In addition, Bourns is working on alternative designs for low voltage GDTs that would reduce the use of Neon Gas. Our goal is to offer a design that maintains or improves the current performance specifications. If we find this goal is not attainable, we may offer a replacement product with modified specifications. If we continue to offer current Neon based designs and the cost of Neon remains at or increases from current market levels, then Bourns will notify customers of any required price increase beginning in 2016.

Bourns' account management or authorized distributors will communicate with you regarding changes in product or pricing.

Sincerely,

Kurt A. Wattelet
Product Line Manager – Gas Discharge Tube Products

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com