Riverside, Kalif., 4.Mai 2009
Sehr geehrter Kunde,
Bourns, Inc. und seine Niederlassungen (“Bourns” ) prüfen kontinuierlich Informationen und Empfehlungen, die von Gesundheitsämtern im Zusammenhang mit dem kürzlich ausgebrochenen Influenzavirus H1N1 bereitgestellt werden.
Aktuell sind alle Büros und Produktionsstätten von Bourns, ausschließlich derer in Mexiko, geöffnet, und der Betrieb wird normal weitergeführt. Im Moment gibt es bei Bourns keine Anzeichen dafür, dass ein Mitarbeiter mit dem Virus H1N1 infiziert wurde.
Die Bourns Niederlassung in Mexiko, Bourns de Mexico, einschließlich der Betriebsstätten in Tijuana und Chihuahua, Mexiko sind am 4. und 5. Mai 2009 auf Veranlassung der mexikanischen Regierung geschlossen. Die Betriebsstätten in Mexiko werden, in Abhängigkeit der Gegebenheiten vor Ort und der staatlichen Vorgaben, voraussichtlich am 6. Mai 2009 wieder geöffnet. Reisen von Bourns Mitarbeitern innerhalb von Mexiko und aus Mexiko heraus sind bis zur Wiedereröffnung der Betriebsstätten nicht geplant. In der vergangenen Woche hat Bourns Lieferungen seiner in Mexiko hergestellten Produkte im Eilverfahren ausliefern lassen, um Störungen in der Lieferkette für den Kunden während dieser staatlich angeordneten Unternehmensschließung so gering wie möglich zu halten.
Bourns überwacht die Situation intensiv, einschließlich 1) der kontinuierlichen Beurteilung mögliche Lieferkettenalternativen, 2) der Sicherheit der Mitarbeiter und 3) der kontinuierlichen Lieferung an seine Kunden.
Letzte Woche hat Bourns an seine Mitarbeiter weltweit Richtlinien auf der Basis von Empfehlungen der Gesundheitsämter ausgegeben, einschließlich Empfehlungen des CDC, einer Einheit des US-Gesundheitsministeriums. Die CDC-Richtlinien können online abgerufen werden unter: http://www.cdc.gov/swineflu/.
Bourns wird die Situation weiter überwachen und bei Bedarf Aktualisierungen bereitstellen. Weitere Informationen erhalten Kunden bei ihrem Vertreter vor Ort.
Mit freundlichen Grüßen
BOURNS, INC.
Dennis Lause
Sr. Vice President, Worldwide Sales