MENU
Search
Languages

Bourns gibt eine Reihe neuer Produktoptionen für seine branchenführende Reihe von Gitarrenpotenziometern bekannt

Riverside, Kalifornien, 10.Januar 2012 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Anbieter elektronischer Komponenten gab heute bekannt, dass es eine Reihe neuer Produktoptionen für seine branchenführende Reihe von Gitarrenpotenziometern herausgegeben hat. Bourns hat eine neue Spezialreihe von Potenziometern für elektrische Gitarren und Bassgitarren entwickelt die diese Instrumente verbessern, um bessere Soundqualität, Zuverlässigkeit sowie Langlebigkeit zu gewährleisten. Die folgenden fünf neuen Modelle werden am Bourns Stand, Nr. 5696 auf der NAMM Show, die vom 19. bis 22. Januar 2012 in Anaheim, Kalifornien stattfindet, ausgestellt. Das „Leerlauf" Gitarrenpotenziometer wurde mit unempfindlichen Isolatoren und einer positiven Sperrung für mehr Zuverlässigkeit entwickelt. Die für Linkshänder entwickelten Potenziometer verfügen über besondere rückwärts laufende Audio Charakteristik sowie über logarithmische Kurven, die speziell konzipiert wurden, um ausgezeichnete Volume Response an allen Positionen des Potenziometers zu erlangen. Die Potenziometer mit langer Buchse sind besonders gut für Solidbody Gitarren geeignet, können aber mit alle Arten von elektrischen Gitarren und Bassgitarren, ob mit oder ohne Druck-Zug-Schalter, verwendet werden.

„Bourns entwickelt weiterhin neue Produktoptionen die unseren Kunden helfen sollen, das Beste aus ihren Gitarren und Audiogeräten herauszuholen” sagte Chuck Manzano, Produktmanager bei Bourns, Inc. "Wir verfolgen kontinuierlich das Ziel, den Marktanforderungen gerecht zu werden. Mit den neuen Optionen für elektrische und Bassgitarren die auf der NAMM vorgestellt werden, gehen wir direkt auf die Nachfragen der Kunden ein, die qualitativ bessere Alternativen zu den gängigen Produkten verlangen.” mit oder ohne Druck-Zug-Schalter.

Preislich liegt das PDB241-GNL Modell bei $2,25, das PDB241-GTR Modell bei $1,75, das PDB181-GTR Modell (für Linkshänder und mit langer Buchse) bei $0,95 bzw. $1,25 und das PDB183-GTR Modell bei $3,85. Alle Preise beruhen auf einer Bestellmenge von 1.000 Stück. Alle Modelle sind über autorisierte Vertriebshändler und Audio Fachhändler erhältlich.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.