Search
Languages

Bourns 推出具高耐熱性全新厚膜電阻系列, 採用緊湊型 TO-227 封裝

PF2270 系列功率厚膜電阻具備優異的功率耗散能力與熱效率, 適用於馬達驅動器、電源轉換以及電池儲能系統

2025年7月1日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出全新厚膜電阻系列,具備高耐熱特性並採用緊湊型 TO-227 封裝。Bourns® Riedon™ PF2270 系列功率厚膜電阻採用厚膜技術設計,具備卓越的功率耗散能力與優異的脈衝處理性能,搭配散熱片時可承受高達 300 瓦的功率耗散。其低電感設計與高功率處理能力,使該系列特別適用於工業馬達驅動器、電源轉換、電池儲能系統及其他高效能電子應用。

此系列電阻不僅具備先進的 TO-227 封裝設計,最高可在 +175 °C 的工作溫度下運行,亦提供寬廣的電阻值範圍,從 100 毫歐姆 (mΩ) 至 100 千歐姆 (KΩ),並有 1% 與 5% 的電阻容差選項。這些特性使其在限流、電流精密測量以及電容放電等應用中表現出色,為高功率密度與高可靠性需求的應用提供理想解決方案。

Bourns® Riedon™ PF2270 功率厚膜電阻現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準,現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/resistors/high-power-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com