Search
Languages

Bourns 最新微型可恢復熱熔斷 (TCO) 裝置元件上市 實現更高載流能力,為高能量密度電池提供理想保護解決方案

憑藉更高電流能力及迷你尺寸,Bourns® NX 系列完美協助客戶將產品尺寸縮小,且仍保持較高的過熱保護

2024年3月12日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,領導製造供應商,推出全新微型可恢復熱熔斷器 (TCO) 系列,也稱為小型斷路器,其特色在即時控制溫度異常、過高電流,並能快速處理高達額定極限的情況。全新 NX 系列擁有更高的電流承載能力,同時在外形尺寸上實現極低的設計,採用高度 0.94 毫米、體寬 2.8 毫米的超薄型封裝。這些特性使該系列使其成為鋰聚合物和方形電池等高能量密度、較小型電池的理想過溫過電流保護解決方案,特別適用於下一代筆記型電腦和平板電池,以及手持式和可穿戴式電子設備。

Bourns Thermal & Precision Division 產品與技術副總裁 Brian Ahearne 表示:「我們的新型 NX 系列擁有與 NR 系列尺寸幾乎相同,卻能承載更多達 40% 的電流。這得益於眾多的設計創新,包括使用了新型高導電電極材料,這些特點使得客戶能夠縮小其產品尺寸,同時仍能保持較高水準的過溫過電流保護,提升了產品的可靠性和安全性。」

全新 NX 系列在 60 °C 時具有 12A 到 20A 的通流能力,可選擇帶有或不帶有凸點的產品。為各種應用環境提供設計靈活性,這些 TCO 元件提供了四款不同的跳閘溫度選項,分別為 77 °C、82 °C、85 °C 和 90 °C,所有選項均在 ±5 °C 的範圍內運作。NX系列型號還採用了高耐腐蝕性雙金屬機構設計,在潮濕環境中比標準 TCO 元件具有更強的耐久性。

Bourns® NX 系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。該系列亦通過 UL 和 TÜV 認證。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/thermal-cutoff-devices/mini-breakers

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com