Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 独家设计:业界首款平面信号 BMS 变压器隆重登场

符合 AEC-Q200 标准的信号变压器设计包括基本电气绝缘,为高压电动车和储能系统提供更高的安全及可靠指数

2024年1月9日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,发布业界首款平面信号BMS变压器。美国专利 Bourns® SM91806 平面信号 BMS 变压器满足了持续成长的高压电动车 (EV) 和其他高能量储存系统对平面技术的需求,该技术提供可靠、安全的通信,满足 IEC 60664-1、IEC 61558-1 和 IEC 62368-1 标准的基本电气绝缘要求。

Bourns平面信号变压器的推出提升了设计灵活性和稳健性。由于其多层 PCB 隔离和全自动化,与传统绕线变压器设计相比,它们还具有成本效率和可靠性优势。Bourns 全新平面信号 BMS 变压器具有上述以及更多优势,其工作电压高达 1000 VDC,具备出色电气间隙/爬电距离特性,并符合过电压类别 II 的要求,且为 ESS 使用提供高达 1200 V 的局部放电水平。

Bourns® SM91806 平面信号 BMS 变压器系列现已上市,符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers---planar

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com