MENU
Search
Languages

Bourns 最新过温保护小型断路器组件— 全系列符合车规级与 AEC-Q200 标准^

Bourns® AD 和 SD 系列可满足汽车业界的严格规定,其制造工厂获得 IATF 16949 认证并通过 VDA 6.3检验

2023年7月25日 - 美國柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 ADSD 系列微型热保护器 (TCO) 小型断路器装置。该系列均已完成车规级审核,并符合 AEC-Q200 等效标准^,此外,Bourns 的小型断路器制造厂更获得了 IATF 16949 认证,并通过了 VDA 6.3 流程审核要求。作为表面黏贴型、超小型过温保护装置,Bourns® 车规级小型断路器为汽车应用开发商和用户提供了高标准的温度监控安全性和保修信心。

Bourns 最新推出的这两款小型断路器系列拥有多项业界领先的功能优势,为汽车设计师在广泛的加热器电路应用中提供可循环重置、准确可靠的过温保护。它们提供多款安装选项 - SD 系列采用表贴式封装,AD 系列采用轴向引线/可焊接封装。此外,两款系列均提供非自动重置(自保持)或自动重置(非自保持)功能选项,广泛的触发温度范围可以从 55 °C 至 150 °C,以满足多种应用场景的要求。

Bourns Thermal & Precision 产品部门副总裁 Brian Ahearne 表示:「Bourns 的 AD 系列和 SD 系列小型断路器为汽车应用开发商和用户提供了高水平的温度监控安全性和质量保证。这些独立的过温保护器件提供独立的过热保护,其装置可以直接接触发热组件 (SMD 或焊接组件) 进行安装,并且因其微型封装尺寸和广泛的触发温度范围将成为原本没有过温保护功能或者需要使用笨重传统解决方案的加热器电路的理想选择。相信全新的 Bourns 车规级小型断路器将为汽车业界带来更高效、更安全的解决方案,满足不同应用场景的需求。」

Bourns® 全新 AD 和 SD 系列小型断路器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/mini-breakers

^Tested to Bourns internal AEC-Q200 equivalent standards

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com