Search
Languages

Bourns 推出兩款小型 NTC 熱敏電阻系列, 提供高精度溫度感測與補償功能

Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列為當今先進且敏感的電子應用提供必要且高精度的熱管理功能

2025年6月4日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出 BTN02GBTN04G 系列表貼式負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻。這兩款新型熱敏電阻具備高精度且小型化的溫度感測與補償功能,為現今更先進且敏感的行動裝置、家用電器、鋰電池模組、LCD 顯示器及其他電子設備提供關鍵的熱管理解決方案。

全新Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列熱敏電阻具備電阻值與溫度呈反比關係的特性,可實現精準的溫度量測,採用先進且高可靠性的設計,結合半導體陶瓷與內部電極,能在廣泛的溫度範圍內平穩且一致地改變阻值。除了標準的 ±3% 與 ±5% 高精度電阻公差外,Bourns 最新的 NTC 熱敏電阻亦提供 ±1% 和 ±2% 的電阻公差選項。該系列的 B 值公差亦達 ±1% 的高精度,使其成為優異的溫度感測解決方案。

Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列 NTC SMD 熱敏電阻現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**,現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/thermal-sensing-devices/ntc-thermistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com