MENU
Search
Languages

Bourns 利用尖端金屬合金粉末磁芯工藝優勢 推出大電流屏蔽功率電感器

全新功率電感器符合 AEC-Q200 標準,完全滿足 EMI 濾波、DC-DC 轉換器和電源應用所需高可靠性要求

2022年6月6日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,推出全新大電流屏蔽功率電感器。 此五款系列採用 Bourns 先進的金屬粉末磁芯和製造工藝設計,以及磁屏蔽結構的優勢,以實現低輻射、高飽和電流、高溫升或有效電流和低 DC 電阻。此五款全新功率電感器型號分別為 SRP2010TMASRP2012TMASRP2510TMASRP2512TMA 和 SRP3212A,採用微型、0.8 x1 mm 小尺寸設計,均符合 AEC-Q200 標準。

Bourns 全新大電流屏蔽功率電感器系列採用高溫分級材料製成,具出色的溫度穩定性和高達 +150 ºC 的工作溫度,為消費電子、工業和多項電子產品應用中功率轉換和 EMI 濾波的理想解決方案。與使用傳統繞線構造的其他相似尺寸的設備相比,Bourns 新型電感器的扁平導線結構有助於顯著降低 DCR 電阻,進而提高效率。

Bourns® SRP2010TMASRP2012TMASRP2510TMASRP2512TMASRP3212A 大電流屏蔽功率電感器現已上市,全系列均符合RoHS*標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱: www.bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於900 ppm (b) 氯含量少於等於900 ppm, 並且 (c)溴與氯的含量總和少於等於1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com