Search
Languages

Bourns 推出高電感共模扼流圈,有效抑制電源線噪聲

全新共模電感採用鐵氧體磁芯構造以降低輻射,提供卓越的 EMI 抑制效果

2025年10月15日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出 SRF1709 共模扼流圈。這款全新的高電感扼流圈採用鐵氧體磁環核心,可降低輻射,是有效的電源線噪聲抑制方案。

此全新扼流圈具備 3.5 mH 的高感值、2.5 A 的額定電流,並擁有 –40 °C 至 +85 °C 的工作溫度範圍。其先進設計能有效抑制系統中進入與輸出路徑的電磁干擾 (EMI),因此非常適合應用於消費性、工業及其他電子產品設計中。

全新 Bourns® SRF1709 共模扼流圈現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/common-mode-chokes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com