MENU
Search
Languages

Bourns 首款通過 AEC-Q200 測試過溫保護小型斷路器元件,隆重登場!

Bourns® AD 及 SD 系列小型斷路器為加熱電路提供突破性保護,提供業界最廣的跳閘溫度範圍同時也提供業界首創的可復位選項*

2023年3月13日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,推出 AD 和 SD 系列微型熱熔斷 (TCO) 小型斷路器元件。Bourns® ADSD 系列小型斷路器提供多項業界首創的功能,包含:以往在微型設備中無法取得的高水準可復位、精準和可重複的過溫保護水準。Bourns 首款表貼式 (SD 系列) 或軸向引線/焊接(AD 系列) 的小型斷路器率先提供非自動復位(自保持)或自動復位(非自保持)功能選項,全新型號也是首款具備如此廣泛的跳閘溫度範圍 (55 °C 至 150 °C) 的小型斷路器。此外,這些小型斷路器系列已通過 Bourns 測試,符合 AEC-Q200 等效測試標準。

全新 Bourns® AD 和 SD 系列小型斷路器還有許多具有價值的特性,包括:僅正負 5 °C 的高跳閘精度,以及最大 4 毫歐的極低阻值。這些高度可重複的裝置提供高達 10,000 次循環的額定值,可用作電池系統中的可復位過溫保護器或傳感器。

Bourns Thermal & Precision 產品線總監 Brian Ahearne 表示:「Bourns身為專注於微型過溫保護解決方案的領先開發商超過 30 年,設計 AD 和 SD 系列的目標是突破小型斷路器設備功能的極限,以擴大其在全新市場和應用的用途。該系列的廣泛跳閘溫度範圍使其成為各項加熱電路的理想選擇,這些電路以往沒有過溫保護,或者必須使用體積龐大的解決方案或有限使用的單次熔斷保險絲。這款微型封裝中提供獨特的可復位過溫保護,為現今眾多的應用提供有益的解決方案。」

Bourns® AD 和 SD 系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/thermal-cutoff-devices/mini-breakers

*此處所提及之任何比較聲明均為發布之日提出,並經合理調查後據 Bourns 所知提出。如需更多資訊,請向 Bourns 客戶服務部門聯繫。

**RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

***產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a