加州河濱市 - 2019年3月18日 - 美商柏恩Bourns全球知名電子元件領導製造供應商,今天宣布推出兩款符合AEC-Q101規範的TVS二極管元件。SM8S-Q和SM8SF-Q系列由單向和雙向TVS二極管組成,可防止直流電源和數據線上的瞬態電壓、ESD和EFT浪湧。新型TVS二極管符合AEC-Q101規範,使滿足高可靠性要求應用的最佳保護解決方案,例如在高功率、高溫或惡劣環境條件下運行的設備。
Bourns® Model SM8S-Q系列採用精巧的DO-218尺寸封裝,具有出色的浪湧性能,最大峰值功耗為6600瓦;新型Model SM8SF-Q系列則提供7000 W的高峰值脈衝功率(PPK 10 /1000μs),採用超低1.3mm封裝可運用在精巧的電源設計,並且可以選擇SM8S-Q系列的16 V至43 V工作峰值反向電壓,以及SM8SF-Q系列的24 V至36 V工作峰值反向電壓,兩個產品系列均提供非常快速的保護,典型反應時間小於1.0皮秒。此外,均符合ISO7637-2和ISO16750-2浪湧規範。
Bourns® SM8S-Q和SM8SF-Q系列TVS二極管現已上市,符合RoHS標準*。有關更詳細的產品訊息,請參閱:www.bourns.com/products/diodes/diodes-aec-q101-compliant.
* RoHS指令2002/95/EC 2003年1月27日,包括附錄和RoHS Recast 2011/65/EU 2011年6月8日。