Search
Languages

Bourns 扩展 Multifuse® MF-LSMF 系列 PPTC 可复式保险丝产品线,提供更广泛的保持电流与更高电压型号

九款全新型号最高支持 7 A 保持电流与 72 V 额定电压,部分型号采用 SMD 封装,大幅提升设计弹性与应用选择性

2026年3月2日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展其 Multifuse® MF-LSMF 高功率表贴式聚合物正温度系数 (PPTC) 可复式保险丝系列。为提供更多设计弹性,此次新增的九款型号具备更宽广的保持电流 (Ihold) 范围,最高可达 7.0 A,并将最大额定电压提升至 72 V。其中,MF-LSMF600/16X (16 VDC、6.0 A) 型号采用节省空间的 2920 SMD 封装,特别适合高功率密度应用。

Bourns® MF-LSMF 全系列采用 Bourns® 创新的 freeXpansion™ 技术,在精巧尺寸中提升保持电流能力、提高额定电压并强化电阻稳定性,以满足进阶应用需求。该系列产品主要为 USB、IEEE 1394 及 Powered Ethernet IEEE 802.3af 等低直流电压端口提供必要保护,同时可在规定参数范围内防范过电流与过温事件,亦适用于低电压电信设备、工业控制系统、安全系统及可携式电子产品。

此外,MF-LSMF 系列 SMD 端子采用化学镍浸金 (ENIG) 电镀制程,有效提升组件可靠度与使用寿命。相较于市面常见的镍锡 (Ni/Sn) 电镀端子易产生锡须、氧化与腐蚀等问题,ENIG 可降低保险丝短路风险、提升焊接质量,并减少电路过早劣化的可能性。

Bourns® MF-LSMF 高功率表贴式 PPTC 可复式保险丝系列九款新型号现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc#smdss

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com