Search
Languages

Bourns 全新浪涌保护器结合高浪涌电流承受能力与内建具过温保护 MOV,全面提升安全性

Bourns® 1202-P 系列硬接线式 Type 1 浪涌保护器 (SPD) 专为满足日益扩增之交流电力基础设施应用所需的严格防护要求而设计

2025年12月8日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 1202-P 1202-P 系列浪涌保护器 (SPD)。此系列为硬接线式 Type 1 SPD,结合高浪涌电流承受能力与内建具过温保护的 MOV 机制,即使在极端过电压条件下亦能确保安全运作。Bourns® 1202-P 系列提供卓越的 20 kA 标称放电电流,以及业界领先的 50 kA 放电电流,符合日益扩大的交流电力基础设施应用中更广泛且更严格的保护需求,应用范围包括进线端、分支配电盘及 OEM 配电盘。

因应再生能源与智慧电网部署对电力基础设施韧性日益提升的需求,1202-P 系列符合 UL 1449 第五版标准。其内建热保护功能可进一步提升系统韧性,当异常过电压或瞬时过电压 (TOV) 导致过热时,装置可在额定限制内安全断开,以中断过大电流。此外,本系列亦配备 LED 视觉指示灯,当浪涌保护器遇到需要启动内部安全保险机制的情况时,能实时提醒使用者,进而将停机时间降至最低。

此全新系列同时响应各组织对防火安全日益重视的趋势,于浪涌保护装置中导入强化的热保护设计。产品具备 IP66 / NEMA 4X 等级防护,可同时适用于室内与户外环境。作为 Type 1 SPD,本系列不需外接线路保险丝或断路器,并可安装于主服务断路装置之前的线路侧。

Bourns® 1202-P 系列目前已提供 120 Vrms 版本以及 120/240 V 分相版本,两者皆符合 RoHS 标准*,并通过 UL 1449 第五版认证。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/products/zh-chs/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com